我要将此器件与可提供5V 50mA 的 Aardvark 配合使用。 足够为该器件供电。
IO 将用于控制 FET 栅极引脚

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kanava、
请参阅 Clemens 建议。 我同意他的看法。
IO 扩展器的输出侧似乎有多个负载。 需要计算组合负载、以确保50mA 足以为器件内的数字内核提供所需的负载以及电流。 但是、需要电流的主要来源是 GPIO 侧。 即使 VCC = 5V、10kohm 上拉电阻的负载也足够小。
5V/10Kohm = 0.5mA
24个输出
24 x 0.5mA = 12 mA。
来自 Aardvark 的5V 50mA 电源应该足够使用了。
此致、
泰勒