您好!
而 Teledyne 在我们的设计中使用了 DP83822IF。 我们购买了多个 DP83822 EVM 板。 我们的设计、当然、演示板在100BaseT 中工作正常、而我们使用的正是这种电源。 我们现在正尝试将设计转换为同时支持光纤。
评估板和手册显示了更改为 F/O 所需的更改。 为了确定设计的基准、我希望在进行更改列表后确保评估板能够在100Base-FX 模式下工作。 我做了以下事:
根据表18上的说明1转换了评估板。 我还匹配了与 PECL 逻辑配合使用的 SPF 收发器的端接要求。
2插入式 SD-SxAA1-D11 SPF 光学收发器
3根电缆连接至具有相同 SD-SxAA1-D11 SPF 光学收发器的"SFP 光纤到以太网介质转换器"
上电-我没有看到任何指示它工作的链路。
问题1 -有任何想法可能会出什么问题?
Q2 -您是否提供任何已处于 F/O 模式的评估板、我只是插入了 F/O 收发器并查看到转换器的链接? 以防硬件 MOD 到演示板错误!
谢谢
Magid