This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:在光纤模式下使用 DP83822 EVM

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352806/dp83822if-using-the-dp83822-evm-in-fiber-optic-mode

器件型号:DP83822IF

您好!

而 Teledyne 在我们的设计中使用了 DP83822IF。 我们购买了多个 DP83822 EVM 板。 我们的设计、当然、演示板在100BaseT 中工作正常、而我们使用的正是这种电源。 我们现在正尝试将设计转换为同时支持光纤。

评估板和手册显示了更改为 F/O 所需的更改。 为了确定设计的基准、我希望在进行更改列表后确保评估板能够在100Base-FX 模式下工作。 我做了以下事:

根据表18上的说明1转换了评估板。 我还匹配了与 PECL 逻辑配合使用的 SPF 收发器的端接要求。

2插入式 SD-SxAA1-D11 SPF 光学收发器

3根电缆连接至具有相同  SD-SxAA1-D11 SPF 光学收发器的"SFP 光纤到以太网介质转换器"

上电-我没有看到任何指示它工作的链路。

问题1 -有任何想法可能会出什么问题?

Q2 -您是否提供任何已处于 F/O 模式的评估板、我只是插入了 F/O 收发器并查看到转换器的链接? 以防硬件 MOD 到演示板错误!  

谢谢

Magid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    感谢您的提问!

    第1季度-

    如果您可以的话、请分享一个寄存器转储、这样我可以确认 PHY 配置。 要进行快速调试测试、请在写入0x1F = 0x4000后读取链路状态、并使用您可用的任何其他100Base-FX SFP 模块对进行测试。

    第2季度-  

    遗憾的是不能、尽管我们有配置为 F/O 的内部 EVM、我可以提供这些 EVM 的图像、以及在我们端用于链路的 SFP 模块。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢快速响应。

    1-我正在使用您的评估板、并且我没有与该板进行通信(读取/写入寄存器)。 我所做的只是加电、并假设它以100Base-FX 模式提供。 我按如下方式更改了自举电阻器:

    已安装 R84 = 6.2K

    已安装 R88 = 1.96K

    现在应将 COL 设置为模式3、从而启用 FX。

    也许我还需要设置另一个自举??  

    2-请提供您正在使用的 SPF 模块 P/N。 此外、请提供除第18页上列出的更改之外您已经对电路板进行的任何其他更改。 示例-端接、自举等。  

    谢谢

    Magid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    此 COL 配置正确、可启用 FX。 这可以通过读取寄存器0xA[14]来验证、其中读取"1"是光纤启用。

    我们 EVM 的一项更改是为光纤接口的信号检测连接添加 R74 (0 Ω)-组装此项会改变您看到的行为吗?

    我见过以下 SFP 模块的有效通信:

    1) AXCEN AXFE-1314-0M04 (100FX 1级、1310nm)

    2) Avago AFBR-5715PZ (1级、850nm)

    如果需要更彻底地进行调试、您是否具有对 MSP Launchpad 的访问权限、所以我们可以在外部对 PHY 进行编程?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    已尝试 R74 -无链路。

    已尝试 AFBR-5715 SFP 模块-无链路。

    Q1 -您是否不必对端接电阻器进行任何更改? 默认端接 R37 38、39、40 50 Ω 至3.3V。 SPF 模块需要100欧姆终端或 LVPECL-不是3.3V。 对吧?

    Q2 -如何测试设置? 即、您将 F/O 电缆的另一端连接到何处? 您是否能够立即获得链路灯?

    谢谢

    Magid    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    [1]在我测试过的 EVM 上终端电阻器仍默认为50欧姆。 我不清楚此 SFP 模块的合适终端、我将再次检查、看看该终端方案是否同时适用于 Axcen 和 Avago 型号。

    [2]我们将光纤的另一端连接到网络交换机或测试设备,以生成/检查流量。 链路通常在设置另一个端点以强制100Base-FX 后建立。 有时需要将0x1F 写入0x4000或重新插入 SFP 模块、才能更新链路状态。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan

    包括您正在使用的 SPF 模块在内的每个模块都在 RX+/-之间显示了一个 R、大约为100欧姆。 默认情况下、每个桥臂上拉至3.3V 的电阻为50 Ω。  

    如果您还没有更改它并且它能够正常工作、那么在您检查 SFP 的端接要求与您电路板上的端接时、我不得不进行尝试。

    演示板上是否有 LED 在100Base-FX 链路建立时应亮起?

    Magid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magid:

    我已再次验证  AXFE-1314-0M04 (100FX 1级、1310nm)的链接。

    以下步骤可能有助于建立与等效模块的链路:

    1) 1)验证0xA[14]="1"是否启用100-FX 模式。

    2) 2)写入0x1F = 0x4000以刷新链路状态

    3) Re 插头 SFP 模块。

    对于光纤链路、D4应亮起。

    但是、我无法获得与 Avago AFBR-5715PZ 的链接。 很抱歉这里的混淆、我认为在之前的测试中错误的 SFP 模块用于链路。

    谢谢!

    埃文