请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TD510E 尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑将 DP83TD510E 用于他们的新产品、他们有一些问题。
1.使用单线对以太网 PHY 时可以进行1:1连接。
1:n 连接怎么样? 是否应使用 SPE 开关? 是否有适用于 SPE 交换机的 IC?
2.他们希望连接100Mbps, 2km 的距离。 您能否指定电缆规格?
(即 CAT 5e、AWG24或其他 SPE 专用电缆?)
此致、
蔡斯