This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关多个连接的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354796/dp83td510e-question-about-multiple-connection

器件型号:DP83TD510E

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 DP83TD510E 用于他们的新产品、他们有一些问题。

1.使用单线对以太网 PHY 时可以进行1:1连接。

1:n 连接怎么样? 是否应使用 SPE 开关? 是否有适用于 SPE 交换机的 IC?

2.他们希望连接100Mbps, 2km 的距离。 您能否指定电缆规格?

(即 CAT 5e、AWG24或其他 SPE 专用电缆?)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    [1] DP83TD510E 仅支持1:1连接,在 MDI 侧没有用于1:n 连接的 PHY 解决方案。 但是、由于一些 Sitara 处理器支持多个 MAC 连接、因此在 MAC 侧可能可以进行1:n 切换。

    [2]请参阅本 应用手册 ,了解使用 T1L 延长电缆长度的详细信息。  在 DP83TD510E 上、采用 Siemens 6XV1830-5EH10时、我们已经达到了2km、但这种速度仅限于10Mbps。 SPE 是此处达到2km 点对点的唯一选择。

    谢谢!

    埃文