我有一个与 LMH1297的12G-SDI 兼容性问题、在 CDR 锁定/解锁中处于不稳定状态。
配置 IO 0x00 BIT0设置为1后(复位电缆 EQ 采集。) ,CDR 锁定将稳定并得到改进。
我需要有关该寄存器的详细信息。 我可以将"Reset EQ Acquisition State Machine"设置为1作为解决方案吗?
此致、
村井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick。
>在设备运行期间是否更改数据速率?
是、例如12G <-> 3G。 此为正常工作情况。 我仅在12G-SDI 中存在此问题。
>我认为这是自我清算。
它似乎没有被自己清除。 请参阅随附的 PDF。
我可以将其与配置 IO 0x00 BIT0=1一同使用吗? 系统兼容性优于 配置 IO 0x00 BIT0=0。
此致、
村井市
e2e.ti.com/.../LMH1297_5F00_What-is-the-aquisition_5F00_reset-in-Config-IO-0x00-BIT0.pdf
您好、Nick。
让我再次确认速率改变操作。
如果输入数据速率被改变、 是否需要设置 Config IO 0x00 BIT0?
例如:
-输入信号从3G 更改为12G。
- 配置 IO 0x00 BIT0 = 1
- 配置 IO 0x00 BIT0 = 0
我认为这是通常的情况。 因此、我今天不关心此设置。
此外、根据编程指南、此寄存器用于数据速率< 3G 时的 EQ 自动旁路。
是否对正常的汇率变化至关重要?
此致、
村井市
尊敬的 Murai:
>然后眼睛质量的下降可能是由于这些速度变化。
这意味着什么?
我想确定是否需要对速率进行任何设置。
[/报价]TI 建议在更改寄存器设置以更改 CDR 状态机(如更改数据速率)之后发出 CDR 复位和释放命令。
[quote userid="337345" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349543/lmh1297-what-is-the-aquisition_reset-in-config-io-0x00-bit0/5163589 #5163589">那么眼图质量下降可能是由于这些频率变化[/报价]为了澄清这一点、我的意思是更高的数据速率可能会降低眼图性能、但 如果更改数据速率并执行 CDR 复位、则更有可能锁定下一个信号。
Config IO 0x00 BIT0可重置 EQ 块、从而可重新调整 EQ 值。 EQ 值不应更改、除非它们是电缆长度的变化。 是否完全更改电缆长度?
此致、
尼克