This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:配置 IO 0x00 BIT0中的数据采集_RESET 是什么

Guru**** 1645640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349543/lmh1297-what-is-the-aquisition_reset-in-config-io-0x00-bit0

器件型号:LMH1297

我有一个与 LMH1297的12G-SDI 兼容性问题、在 CDR 锁定/解锁中处于不稳定状态。

配置 IO 0x00 BIT0设置为1后(复位电缆 EQ 采集。) ,CDR 锁定将稳定并得到改进。

我需要有关该寄存器的详细信息。 我可以将"Reset EQ Acquisition State Machine"设置为1作为解决方案吗?

此致、
村井市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    支持工程师目前因商务旅行不在办公室。 我希望他能在本周晚些时候或下周早些时候与您联系。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    当  Config IO 0x00 BIT0设置为1时、将重新启动 CTLE 适配序列。 这强制根据给定的数据速率对 CTLE 进行重新调整。 如果您在器件处于活动状态时更改了输入数据速率、则可以使用该选项。 在其他情况下通常不使用它。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。
    它通常是否应该设置回0? 但是我将它与"1"结合使用、兼容性问题将会 得到改善。  

    当此寄存器设置为1时、自适应 EQ 被禁用、这将成为固定的 EQ 设置?

    在我看来、自适应 EQ 设置不充分。

    此致、
    村井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    在这种情况下、当  Config IO 0x00 BIT0设置为1时、自适应 EQ 设置会自行重新启动、以便自适应 EQ 查找新值。 但通常不使用。 它是保留寄存器。 在器件运行期间是否更改数据速率?

    它通常应该设置回0吗? [/报价]

    我认为这是自我清理。

    此寄存器设置为1时,自适应 EQ 已禁用,成为固定的 EQ 设置?

    并非完全正确、它更像是自适应 EQ 复位。

    此致!

    尼克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    >在设备运行期间是否更改数据速率?
    是、例如12G <-> 3G。 此为正常工作情况。  我仅在12G-SDI 中存在此问题。

    >我认为这是自我清算。
    它似乎没有被自己清除。  请参阅随附的 PDF。

    我可以将其与配置 IO 0x00 BIT0=1一同使用吗? 系统兼容性优于 配置 IO 0x00 BIT0=0。

    此致、

    村井市

    e2e.ti.com/.../LMH1297_5F00_What-is-the-aquisition_5F00_reset-in-Config-IO-0x00-BIT0.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    是,例如12G <->3G。 此为正常工作情况。  我仅在12G-SDI 中有此问题。[/报价]

    因此、这些速率变化可能是造成眼图质量下降的原因。

    我可以将其与配置 IO 0x00 BIT0=1一同使用吗? 系统兼容性优于 配置 IO 0x00 BIT0=0。

    是的、系统兼容性结果显示出改进、请注意、由于该寄存器是保留的、TI 尚未验证它在工艺变化和温度范围内的运行。

    此致、

    尼克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。


    让我再次确认速率改变操作。

    如果输入数据速率被改变、 是否需要设置 Config IO 0x00 BIT0?

    例如:

    -输入信号从3G 更改为12G。

    - 配置 IO 0x00 BIT0 = 1

    - 配置 IO 0x00 BIT0 = 0

    我认为这是通常的情况。 因此、我今天不关心此设置。

    此外、根据编程指南、此寄存器用于数据速率< 3G 时的 EQ 自动旁路。

    是否对正常的汇率变化至关重要?

    此致、

    村井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    TI 建议在更改寄存器设置以更改 CDR 状态机(如更改数据速率)后发出 CDR 复位和释放命令、但 不需要更改配置 IO 0x00 BIT0。

    Cable EQ 自动旁路阈值设置具有 Config IO 0x00 BIT0的 RESET 位的原因是、该操作与重定时器的 EQ 块而非 CDR 块有关。  

    明白了吗?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    >>是、例如12G <-> 3G。 此为正常工作情况。  我仅在12G-SDI 中存在此问题。

    >然后眼睛质量的下降可能是由于这些速度变化。

    这意味着什么?

    我想确定是否需要对速率进行任何设置。  

    此致、

    村井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    >然后眼睛质量的下降可能是由于这些速度变化。

    这意味着什么?

    我想确定是否需要对速率进行任何设置。  

    [/报价]

    TI 建议在更改寄存器设置以更改 CDR 状态机(如更改数据速率)之后发出 CDR 复位和释放命令。

    [quote userid="337345" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349543/lmh1297-what-is-the-aquisition_reset-in-config-io-0x00-bit0/5163589 #5163589">那么眼图质量下降可能是由于这些频率变化[/报价]

    为了澄清这一点、我的意思是更高的数据速率可能会降低眼图性能、但 如果更改数据速率并执行 CDR 复位、则更有可能锁定下一个信号。

     Config IO 0x00 BIT0可重置 EQ 块、从而可重新调整 EQ 值。 EQ 值不应更改、除非它们是电缆长度的变化。 是否完全更改电缆长度?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    连接好电缆后、我就不会更改电缆长度。  

    我知道速率变化不需要任何设置。

    此致、

    村井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murai:

    好的、如果电缆长度没有改变、则应优化由器件上的自适应 EQ 选择的 EQ 值。

    B. R、

    尼克