This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:AM437X LVDS 接口引脚排列

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355475/ds90c385a-am437x-lvds-interface-pinout

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93

您好!  

我们将 AM437x 与 SN65LVDS93发送器配合使用一段时间、它运行良好、现在我们必须将发送器更改为双像素 LVDS 发送器、并且我们只需要一些确认。  

1)我们发现 DS9C0385A 在输入端相似并提供双像素输出、因此我们正在考虑使用它、但我们乐于提供建议、并且想知道您是否会推荐其他传输器。  

2) 2) 请在以下原理图中查看 AM437x 和 SN65LVDS93之间的电流连接、因为您可以看到我们仅使用16位而不是完整的24位。 能否请您确认一下、我们可以为 DS9C0385A 使用完全相同的输入连接? 输入连接似乎是相同的引脚对引脚连接、但我们需要确认。 (d0=Txin0、d1=Txin1等)

3)具体请检查并确认交叉连接(D0-D6、D15-D22)与 DS9C0385A 相同。

提前感谢您的及时响应。

此致、  

伯凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berkay、请允许我在2天内查看此内容并与您联系。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berkay:

    可以、对于 双像素应用、 DS9C0385A 适用于此处。 您能否告诉我们这里的16位输入是什么 (某些线路已接地或连接到相同的源)。

    此外、您在这里使用的是哪种类型的 LVDS 输出? 在双像素输出中、它还会使用3个通道、是否还有一个配对的接收器?

    此致、
    伊克拉姆