主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93
您好!
我们将 AM437x 与 SN65LVDS93发送器配合使用一段时间、它运行良好、现在我们必须将发送器更改为双像素 LVDS 发送器、并且我们只需要一些确认。
1)我们发现 DS9C0385A 在输入端相似并提供双像素输出、因此我们正在考虑使用它、但我们乐于提供建议、并且想知道您是否会推荐其他传输器。
2) 2) 请在以下原理图中查看 AM437x 和 SN65LVDS93之间的电流连接、因为您可以看到我们仅使用16位而不是完整的24位。 能否请您确认一下、我们可以为 DS9C0385A 使用完全相同的输入连接? 输入连接似乎是相同的引脚对引脚连接、但我们需要确认。 (d0=Txin0、d1=Txin1等)
3)具体请检查并确认交叉连接(D0-D6、D15-D22)与 DS9C0385A 相同。

提前感谢您的及时响应。
此致、
伯凯