This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:SN65HVD78与速率相关的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357732/sn65hvd78-sn65hvd78-rate-related-issues

器件型号:SN65HVD78

您好,

客户需要使用电缆长度约为60米的 SN65HVD78进行远距离通信。 60米距离处的大致通信速度是多少? 如下图所示、数据速率可高达10M。 如果您选择的驱动器支持20M 和50M,最大也只有10M?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图是在 RS 至485不打算超过10Mbps 时创建的;SN65HVD78支持更多功能。

    但速度不仅受收发器的限制、还受到电缆引入的抖动的限制;更快的收发器无法在长电缆上工作。

    使用一根60m 电缆、您可以获得抖动极低的2Mbps、或者抖动为5%的20Mbps。 您必须了解接收器可容忍的抖动量;当有疑问时、请进行测试、并远离开始出错的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    克莱门斯是正确的。

    该图基于经典的 RS -485、其中10Mbps 是最大速度-更多现代器件可以更快-但当您将速度提高到10Mbps 以上时、您将看到更短的总线长度。  如前所述、在60m 处较为保守地讲、如果 系统中的接收器/处理器可以处理由电缆+速度引入的更高抖动量、则应该可以实现大约2Mbps 的速度、甚至更快的速度。

    请务必注意、此图假设系统也是理想的设置系统、因此22AWG 120欧姆电缆没有残桩长度违例、 两端均正确端接、总线不会过载。 理想情况下、您应始终以理想的设置为目标、但这不 会在每个应用中都实现。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森