您好,
客户需要使用电缆长度约为60米的 SN65HVD78进行远距离通信。 60米距离处的大致通信速度是多少? 如下图所示、数据速率可高达10M。 如果您选择的驱动器支持20M 和50M,最大也只有10M?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeno:
克莱门斯是正确的。
该图基于经典的 RS -485、其中10Mbps 是最大速度-更多现代器件可以更快-但当您将速度提高到10Mbps 以上时、您将看到更短的总线长度。 如前所述、在60m 处较为保守地讲、如果 系统中的接收器/处理器可以处理由电缆+速度引入的更高抖动量、则应该可以实现大约2Mbps 的速度、甚至更快的速度。
请务必注意、此图假设系统也是理想的设置系统、因此22AWG 120欧姆电缆没有残桩长度违例、 两端均正确端接、总线不会过载。 理想情况下、您应始终以理想的设置为目标、但这不 会在每个应用中都实现。
如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!
此致!
帕克·道德森