Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1
团队成员
我在使用 SN65DSI85-Q1时遇到问题、我无法锁定 mipi clk。 mipi clk 的值约为150MHz、我可以使用示波器测量频率、但无法锁定 PLL。 在我将 FF 写入寄存器后、E5寄存器中的位0始终为1。 均衡(寄存器0x11)无帮助。 我使用了 DSI 调谐器并阅读了数据表来创建初始化序列。
即使是读取测试模式、也可以使用 mipi clk、但我无法使用它读取实际的输入数据。
当我使用 REFCLK X 2时(我使用评估板、X 2 = 54MHz)、我可以在 FPGA 中获取数据、但在本例中、27MHz 时钟略高于实际像素时钟、即大约为 LVDS/3 150MHz = 50MHz。 我想了解本例中发生的情况:我是获得一些填充(例如空白像素)还是其他的东西? 我可以在该模式下工作吗? 会对画面产生什么影响?
此致
丹尼