Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410
QSFP28 100G 端口是否使用2个 DS250DF410、而 CAL-CLK-OUT 的一个(原理图位 U68)必须连接到 CAL-CLK-IN 的另一个(原理图位 U70)? 或者、我们能否为两个芯片提供单独的时钟?
2.以附件中的示意图为例、端口1和端口2分别使用 U68和 U69芯片。 出于布线考虑、U68的 CAL-CLK-OUT 是否可以连接到 U69的 CAL-CLK-IN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410
QSFP28 100G 端口是否使用2个 DS250DF410、而 CAL-CLK-OUT 的一个(原理图位 U68)必须连接到 CAL-CLK-IN 的另一个(原理图位 U70)? 或者、我们能否为两个芯片提供单独的时钟?
2.以附件中的示意图为例、端口1和端口2分别使用 U68和 U69芯片。 出于布线考虑、U68的 CAL-CLK-OUT 是否可以连接到 U69的 CAL-CLK-IN?
您好!
您的原理图未附加到该主题。 如果这对您的问题很重要、请分享。
Unknown 说:1. QSFP28 100G 端口是否使用2个 DS250DF410、且 CAL-CLK-OUT 的一个(原理图位 U68)必须连接到 CAL-CLK-IN 的另一个(原理图位 U70)? 或者我们能否为两个芯片提供单独的时钟?
您可以将 CAL CLK 从 U68级联到 U70、也可以为两个器件提供两个单独的时钟。
Unknown 说:2. 以附件中的原理图为例、端口1和端口2分别使用 U68和 U69芯片。 出于布线考虑,U68的 CAL-CLK-OUT 是否可以连接到 U69的 CAL-CLK-IN?
是的、您可以将 CAL CLK 从 U68级联到 U69。
谢谢。
德鲁
3.首次使用这款芯片时、请帮忙检查附件(用于调整两个100G 端口的信号)中的示意图。
您好!
请查找随附的有关原理图的反馈。 如果您有任何问题、敬请告知。
e2e.ti.com/.../DS250DF410_5F00_Schematic_5F00_Review.pdf
谢谢。
德鲁