This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:与芯片相关的应用问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358573/ds250df410-application-issues-related-to-chips

器件型号:DS250DF410

QSFP28 100G 端口是否使用2个 DS250DF410、而 CAL-CLK-OUT 的一个(原理图位 U68)必须连接到 CAL-CLK-IN 的另一个(原理图位 U70)? 或者、我们能否为两个芯片提供单独的时钟?
2.以附件中的示意图为例、端口1和端口2分别使用 U68和 U69芯片。 出于布线考虑、U68的 CAL-CLK-OUT 是否可以连接到 U69的 CAL-CLK-IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图未附加到该主题。  如果这对您的问题很重要、请分享。

    Unknown 说:
    1. QSFP28 100G 端口是否使用2个 DS250DF410、且 CAL-CLK-OUT 的一个(原理图位 U68)必须连接到 CAL-CLK-IN 的另一个(原理图位 U70)? 或者我们能否为两个芯片提供单独的时钟?

    您可以将 CAL CLK 从 U68级联到 U70、也可以为两个器件提供两个单独的时钟。

    Unknown 说:
    2. 以附件中的原理图为例、端口1和端口2分别使用 U68和 U69芯片。 出于布线考虑,U68的 CAL-CLK-OUT 是否可以连接到 U69的 CAL-CLK-IN?

    是的、您可以将 CAL CLK 从 U68级联到 U69。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.首次使用这款芯片时、请帮忙检查附件(用于调整两个100G 端口的信号)中的示意图。

    e2e.ti.com/.../DS250DF410_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何更新?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的有关原理图的反馈。  如果您有任何问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../DS250DF410_5F00_Schematic_5F00_Review.pdf

    谢谢。

    德鲁