This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:应用问题

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353377/tmds181-application-question

器件型号:TMDS181

尊敬的团队:

我们在应用中使用了 TMDS181、但会遇到一些问题。

您能否分享您对以下问题的反馈?

我们是否可以手动控制 TMDS181在旁路模式下运行(作为转接驱动器)? 无论数据速率如何。

如果需要、如何设置模式?

2.如果有任何风险,请帮您审阅原理图并分享您的反馈。  

e2e.ti.com/.../TMS181.pdf

供您参考的输入规格

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以手动控制 TMDS181在旁路模式下运行(作为转接驱动器)? 无论数据速率如何。

    如果需要、如何设置模式?

    [/报价]

    这可以在寄存器0x0A 处设置

    这看起来像是接收器配置、因此应在该假设下进行原理图审阅。

    原理图审阅:  

    1)需要连接 SNK 或 SRC 以进行 DDC 监听

    2) 2)需要针对交流耦合输出的该实现:

    3) 3)缺少0.2nF 电容器以减慢 OE 时序:

    4) 4) Im 不确定以下信号来自哪里:

    - SOM_Sony_HPD

    - SOM_I2C_SCK_1

    - SOM_I2C_SDA_1

    5) 5) ESD 上的钳位电压过高、应该约为4V

    6) 6)根据我的理解、HPD 被绕过、并且使用外部电平转换器是这样的吗?

    7) 7)考虑添加 CMC 以提高 EMI 性能

    查看数据表中的以下参考原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我用作参考的原理图检查清单:

    检查清单: www.ti.com/.../slaa893.pdf

    数据表: www.ti.com/.../tmds181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    这里还有两个问题、

    1.在前面讨论的图1中(外部端接)。 如果我们设置 TX_TERM_CTL=L、我们是否仍然需要添加外部上拉 Rterm?  

    2.如果上电顺序不符合数据表"TD1"(VCC 前 VDD 稳定)、有什么风险?  在客户目前的设计中、上电顺序很难修改。  

    我们如何才能知道器件是否正常运行?

    如果序列无效并存在使器件处理错误的风险、我们是否可以切换 RESET/OE 以修复它

    该器件具有输入和输出信号,但 FPGA 无法 识别图像传感器信号(图像传感器-> TMDS181 -> FPGA)

    我们需要知道这是否是 TMDS181问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在前面的图1中(外部端接)所示。 如果我们设置 TX_TERM_CTL=L、我们是否仍然需要添加外部上拉 Rterm?  [/报价]

    是的、仍需要这个外部上拉电阻。 TX_TERM_CTL 会以差分方式端接、不需要达到3.3V。 为了使 TMDS181被识别为带有交流耦合的 HDMI 源、需要外部上拉电阻。  

    2. 如果上电序列不符合数据表"TD1"(VCC 之前的 VDD 稳定)、风险是多少?  在客户目前的设计中、上电顺序很难修改。  [/报价]

    如果不符合上电顺序、则无法保证器件具有适当的性能。 必须遵循以下参数:

    从外观上看、系统似乎有多个问题、因此我无法判断问题的来源。 尝试更改原理图和布局中提到的问题、然后查看是否可以满足器件规格。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 由于不活动而关闭此线程