Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
尊敬的团队:
我们在应用中使用了 TMDS181、但会遇到一些问题。
您能否分享您对以下问题的反馈?
我们是否可以手动控制 TMDS181在旁路模式下运行(作为转接驱动器)? 无论数据速率如何。
如果需要、如何设置模式?
2.如果有任何风险,请帮您审阅原理图并分享您的反馈。
供您参考的输入规格

谢谢。
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是否可以手动控制 TMDS181在旁路模式下运行(作为转接驱动器)? 无论数据速率如何。
如果需要、如何设置模式?
[/报价]这可以在寄存器0x0A 处设置
这看起来像是接收器配置、因此应在该假设下进行原理图审阅。
原理图审阅:
1)需要连接 SNK 或 SRC 以进行 DDC 监听
2) 2)需要针对交流耦合输出的该实现:
3) 3)缺少0.2nF 电容器以减慢 OE 时序:
4) 4) Im 不确定以下信号来自哪里:
- SOM_Sony_HPD
- SOM_I2C_SCK_1
- SOM_I2C_SDA_1
5) 5) ESD 上的钳位电压过高、应该约为4V
6) 6)根据我的理解、HPD 被绕过、并且使用外部电平转换器是这样的吗?
7) 7)考虑添加 CMC 以提高 EMI 性能
查看数据表中的以下参考原理图:
以下是我用作参考的原理图检查清单:
尊敬的 Vishesh:
这里还有两个问题、
1.在前面讨论的图1中(外部端接)。 如果我们设置 TX_TERM_CTL=L、我们是否仍然需要添加外部上拉 Rterm?
2.如果上电顺序不符合数据表"TD1"(VCC 前 VDD 稳定)、有什么风险? 在客户目前的设计中、上电顺序很难修改。
我们如何才能知道器件是否正常运行?
如果序列无效并存在使器件处理错误的风险、我们是否可以切换 RESET/OE 以修复它
该器件具有输入和输出信号,但 FPGA 无法 识别图像传感器信号(图像传感器-> TMDS181 -> FPGA)
我们需要知道这是否是 TMDS181问题。
此致、
本
1. 在前面的图1中(外部端接)所示。 如果我们设置 TX_TERM_CTL=L、我们是否仍然需要添加外部上拉 Rterm? [/报价]是的、仍需要这个外部上拉电阻。 TX_TERM_CTL 会以差分方式端接、不需要达到3.3V。 为了使 TMDS181被识别为带有交流耦合的 HDMI 源、需要外部上拉电阻。
[/quote]2. 如果上电序列不符合数据表"TD1"(VCC 之前的 VDD 稳定)、风险是多少? 在客户目前的设计中、上电顺序很难修改。 [/报价]如果不符合上电顺序、则无法保证器件具有适当的性能。 必须遵循以下参数:
从外观上看、系统似乎有多个问题、因此我无法判断问题的来源。 尝试更改原理图和布局中提到的问题、然后查看是否可以满足器件规格。