请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP141 无法找到此器件或封装的推荐尺寸。 产品说明书未提供该数据。 它还指出、散热垫凹陷显示在单独的图纸上、但也未提供。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法找到此器件或封装的推荐尺寸。 产品说明书未提供该数据。 它还指出、散热垫凹陷显示在单独的图纸上、但也未提供。 
您好!
请参见随附的参数为4.1mm x 2.1mm (容差为10%)。
谢谢
大卫