This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:R-PWQFN-N38的焊盘布局

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359839/sn65dp141-land-pattern-for-r-pwqfn-n38

器件型号:SN65DP141

无法找到此器件或封装的推荐尺寸。  产品说明书未提供该数据。  它还指出、散热垫凹陷显示在单独的图纸上、但也未提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见随附的参数为4.1mm x 2.1mm (容差为10%)。

    0523.qfnd402_thermal_pad.pdf

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 PCB 焊盘图案文档。  我知道超图书管理员和鲷鱼模型存在,但他们在哪里得到了土地图案尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们只有封装图。

    谢谢

    大卫