This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCR USB 3.0和 USB 2.0

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323018/tusb8041-tusb8041irgcr-usb-3-0-and-usb-2-0

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB1210

您好!

我们使用 连接到调制解调器的 TUSB8041IRGCR USB 集线器2.0和3.0。 我已经连接了我的硬件流。


在 lsusb 本身会检测到失败。 有时在 i2c1中、我们会获取从器件地址0x45。

您能对此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您能检查一下吗?

    1:如果 SMBusz 引脚为高电平还是低电平?

    2: 晶振有光泽吗?

    3:什么电压 USB_VBUS ?

     您能将原理图发送给我们审核吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们看到的 I2C 地址不正确、或者有时检测不到 I2C 地址、有时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      RanjithKumar 您好:

       未检测到集线器或仅检测到调制解调器?

      能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bran:

    1:如果 SMBusz 引脚为高电平还是低电平? 它为高电平

    2: 晶振有光泽吗? 没有晶体振荡器。 我们从 SI5345芯片提供时钟、

    3:什么电压 USB_VBUS ? 0.65伏

    也在 I2C 和 lsusb 中未检测到它。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      RanjithKumar 您好:

      时钟是否为1.8V? 并具有<50ps 的峰间抖动?

      您能在 GRSTz 上添加1uf 吗?

      如果 SCL/SDA 上有上拉电阻器、您可以将其移除以用于调试吗?

      另请发送第13页和23页的原理图。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     时钟是否为1.8V? 并具有<50ps 的峰间抖动? 是的时钟为1.8V

      您能在 GRSTz 上添加1uf 吗? 我们已添加并选中  

      如果 SCL/SDA 上有上拉电阻器、您可以将其移除以用于调试吗? 上拉已删除并已检查  

    没有变化 Brian

    第13页


    第23页


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附加了启动日志、另请找到附件、
    e2e.ti.com/.../proto_5F00_boot_5F00_dmesg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      让我来看看这个周末、也许我们下周需要打电话。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当然,谢谢你的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请安排集会。 我们在过去一个星期里一直坚持这个问题。

    邮件 ID - ranjithkumar.rajendhiran@vvdntech.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      RanjithKumar 您好:

       您是否会使用 WebEx 或团队进行通话?

       你在哪个时区?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    团队对我们来说很好、我会添加其他团队成员。

    时区:印度标准时间(IST)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      RanjithKumar 您好:

       我无法创建团队帐户/也许你可以设置一个电话和邀请我 x-zhou1@ti.com .

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我将于上午11:00 (IST)安排通话。 对你来说很好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现在几点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在是上午10:54

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗? 这里是11:27pm 在达拉斯,为什么是不同的分钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们处于不同的时区。 我可以安排呼叫吗?

    否则、您可以更喜欢自己的计时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的时间已经几乎是半夜了、您能安排早上的某个达拉斯时间吗?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Brian。 我可以安排在达拉斯时间上午9:00进行通话吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Brian。 我们将安排会议。 感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们发现、集线器

    [ 3.882597] hub 2-0:1.0:已找到 USB hub
    [ 3.886368] HUB 2-0:1.0:检测到1个端口
    [4.155014] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件2
    [4.236596] st_lsm6dsx_i2c 0-006b:未找到安装矩阵:正在使用标识...
    [ 4.244407] st-magn-i2c 0-001e:未找到电源 VDD、使用虚拟稳压器
    [4.251445] st-magn-i2c 0-001e:未找到电源 VDDIO、使用虚拟稳压器
    [4.259619] IIO IIO:device3:注册磁力计 lis2mdl
    [ 4.265309] cdns-i2c ff020000.i2c:400kHz MMIO ff020000 IRQ 38
    [4.271904] ms5611 1-0077:未找到电源 VDD,正在使用虚拟稳压器
    [4.278539] IIO IIO:device4:无法重置设备
    [ 4.283490] cdns-i2c ff030000.i2c:400kHz MMIO ff030000 IRQ 39
    [ 4.289825] CDN-WDT fd4d0000.看门狗:具有超时60S 的 Xilinx 看门狗计时器
    [ 4.297341] CDN-WDT ff150000.看门狗:具有超时10s 的 Xilinx 看门狗计时器
    [4.305021] cpufreq: cpufreq_online: cpu0:在未列出的初始频率下运行初始频率:1199880 KHz,更改为:1199999 KHz
    [4.307303] USB 1-1:找到新的 USB 设备,idVendor=0451,idProduct=8142,bcdDevice= 1.00
    [4.31899] of _ CFS_init
    [4.323986] USB 1-1:新 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
    [4.326439] of_CFS_INIT:确定
    [ 4.333540] USB 1-1:串行编号:D8010061EA4F
    [4.336459] cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509证书
    [4.350288] mmc1:ff170000.mmc 上的 SDHCI 控制器[ff170000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [ 4.351020] mmc0:ff160000.mmc 上的 SDHCI 控制器[ff160000.mmc]、使用 ADMA 64位
    [4.386468]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [4.390257] HUB 1-1:1.0:检测到4个端口

    但我们没有得到制造商。我们只得到序列号是正确的吗?

    我们连接了调制解调器、如果我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更改了任何内容来检测集线器?

    您是否可以安装 USBVIEW 或 lsusb -v 以查看更多信息?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在硬件中连接了芯片。 所以它不会显示像制造商那样的更多细节。 每当我给出 lsusb -v、lsusb 和 lsusb -vv 时、我都会得到相同的输出。
    通过这些日志、我与使用其他 TI 论坛的日志进行了比较。 因此它是匹配的。 现在无法检测到我们的调制解调器。

    你对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我发送 USB 调制解调器数据表吗? 是 USB2吗? 我需要了解在没有 Vbus 的情况下它是如何工作的。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    USB 调制解调器支持 USB2和 USB3.I 将附加数据表。

    e2e.ti.com/.../rm520_5F00_modem_5F00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      RanjithKumar 您好:

         在以下情况下检测到 TUSB8041:

       4.307303] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00

    对于调制解调器:

      1:您是否正确配置为 USB?

    2:您是否满足上电顺序?

      

    3:在模型上电时、如果 DP 为高电平、您是否可以探测 DP 引脚?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

      1:您是否正确配置为 USB? 它是输出引脚
    2:您是否满足上电顺序? PCIe 工作正常。 您已共享 PCIe 复位。 在我们的例子中、PCIe 正在工作、而 USB 只有它无法检测
    3:在模型上电时、如果 DP 为高电平、您是否可以探测 DP 引脚? DP 引脚为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      RanjithKumar 您好:

       电路板上电时、您是否可以通过切换 GRSTz 引脚来复位集线器并查看是否检测到调制解调器?

    如果不是、您可以 通过引脚67重置调制解调器吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    当板开启 且 USB 集线器未检测到错误时、我们会收到以下错误  

    USB USB1-port1:连接去抖失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为之前就检测到了集线器、就像这样:

      4.307303] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00

      这次的不同之处。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我们添加了设备树 USB 0和 USB 1后,这是像这样的借记失败问题.

    实际器件树 USB1  

    还有一些时间集线器检测发生 时键入 注释 "lsusb"后1分钟延迟集线器检测,为什么这个延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesa:

      我们是否可以再次致电以获取最新状态?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    是的,我们可以设置呼叫,请告诉我您的空闲 时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午11:30已到达拉斯时间。 您可以安排在夜间或早晨的达拉斯时区。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我们计划会议达拉斯时间10.30下午好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    请确认您在早上9点有空余时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错过了您的会议时间、 今天晚上达拉斯时间晚上9点左右?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    Wat 大约9.30下午,对你来说还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以发送链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    我的团队帐户无法正常工作,是否可以共享您的会议链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 WebEx 吗?

    ti.webex.com/.../x-zhou1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们面临同样的问题。  Grtz 引脚电压引导时间在冲击达到2V 后变为3.3V。 有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能展示 GRSTz 和1.1V/3.3V 的波形吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      GRSTz 的最小 VIH 为2V、因此2V 可能会导致系统出现问题、您知道是什么导致其降至2V? 归一化?

    此致

    布赖恩