主题中讨论的其他器件: TUSB1210
您好!
我们使用 连接到调制解调器的 TUSB8041IRGCR USB 集线器2.0和3.0。 我已经连接了我的硬件流。 
在 lsusb 本身会检测到失败。 有时在 i2c1中、我们会获取从器件地址0x45。
您能对此提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经附加了启动日志、另请找到附件、
e2e.ti.com/.../proto_5F00_boot_5F00_dmesg.txt
RanjithKumar 您好:
我无法创建团队帐户/也许你可以设置一个电话和邀请我 x-zhou1@ti.com .
此致
布赖恩
您好、Brian、
我们发现、集线器
[ 3.882597] hub 2-0:1.0:已找到 USB hub
[ 3.886368] HUB 2-0:1.0:检测到1个端口
[4.155014] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件2
[4.236596] st_lsm6dsx_i2c 0-006b:未找到安装矩阵:正在使用标识...
[ 4.244407] st-magn-i2c 0-001e:未找到电源 VDD、使用虚拟稳压器
[4.251445] st-magn-i2c 0-001e:未找到电源 VDDIO、使用虚拟稳压器
[4.259619] IIO IIO:device3:注册磁力计 lis2mdl
[ 4.265309] cdns-i2c ff020000.i2c:400kHz MMIO ff020000 IRQ 38
[4.271904] ms5611 1-0077:未找到电源 VDD,正在使用虚拟稳压器
[4.278539] IIO IIO:device4:无法重置设备
[ 4.283490] cdns-i2c ff030000.i2c:400kHz MMIO ff030000 IRQ 39
[ 4.289825] CDN-WDT fd4d0000.看门狗:具有超时60S 的 Xilinx 看门狗计时器
[ 4.297341] CDN-WDT ff150000.看门狗:具有超时10s 的 Xilinx 看门狗计时器
[4.305021] cpufreq: cpufreq_online: cpu0:在未列出的初始频率下运行初始频率:1199880 KHz,更改为:1199999 KHz
[4.307303] USB 1-1:找到新的 USB 设备,idVendor=0451,idProduct=8142,bcdDevice= 1.00
[4.31899] of _ CFS_init
[4.323986] USB 1-1:新 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
[4.326439] of_CFS_INIT:确定
[ 4.333540] USB 1-1:串行编号:D8010061EA4F
[4.336459] cfg80211:为监管数据库加载编译的 X.509证书
[4.350288] mmc1:ff170000.mmc 上的 SDHCI 控制器[ff170000.mmc]、使用 ADMA 64位
[ 4.351020] mmc0:ff160000.mmc 上的 SDHCI 控制器[ff160000.mmc]、使用 ADMA 64位
[4.386468]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[4.390257] HUB 1-1:1.0:检测到4个端口
但我们没有得到制造商。我们只得到序列号是正确的吗?
我们连接了调制解调器、如果我们
您好、Brian、
USB 调制解调器支持 USB2和 USB3.I 将附加数据表。
e2e.ti.com/.../rm520_5F00_modem_5F00_datasheet.pdf
RanjithKumar 您好:
在以下情况下检测到 TUSB8041:
4.307303] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00
对于调制解调器:
1:您是否正确配置为 USB?

2:您是否满足上电顺序?

3:在模型上电时、如果 DP 为高电平、您是否可以探测 DP 引脚?
此致
布赖恩