Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV20812 您好!
我收到了应用方面的问题、想知道这款芯片是否能按我想象的方式工作。
我们待测器件有1个端口、可输出1000Base-X 码器1000Base-T。
我们需要通过 TS3DV20812将该端口分成2个端口:
TS3DV20812的1个端口将连接至 SFP RJ45模块(1000BASE-X)
另一个端口将直接连接到我们的网络(1000Base-T)