This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV20812:1000BASE-T 和 Amp;1000Base-X 开关

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359091/ts3dv20812-1000base-t-1000base-x-switch

器件型号:TS3DV20812

您好!

我收到了应用方面的问题、想知道这款芯片是否能按我想象的方式工作。

我们待测器件有1个端口、可输出1000Base-X 码器1000Base-T。

我们需要通过  TS3DV20812将该端口分成2个端口:

 TS3DV20812的1个端口将连接至 SFP RJ45模块(1000BASE-X)

另一个端口将直接连接到我们的网络(1000Base-T)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioannis、

    我们找了一位器件专家来提供帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的以太网器件支持2级 NRZ 或 SGMII 接口。 Base-T 是 tri 级别、我们的以太网器件不支持此模式。

    此致、Nasser