This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CSRGZ 和 DP83867ERGZ 之间的区别

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867E, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350641/dp83867cs-differences-between-dp83867csrgz-and-dp83867ergz

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件:DP83867E、、DP83867ERGZ-R-EVM

大家好、

我们正在考虑将 DP83867CSRGZ 更改为 DP83867ERGZ、用作 PHY 器件。
我在查看数据表中的差异时发现运行温度和 PMD 输出之间存在差异。
请告诉我以下几点。

[问题1]
除了工作温度和 PMD 输出外、DP83867CSRGZ 和 DP83867ERGZ 之间是否有任何差异?

[问题2]
在数据表中没有 DP83867CSRGZ 的 VOD (Vpeak 差分)的最小值/最大值规格。
这是否意味着 VOD (Vpeak 差分)输出会因数据表中没有保证的最小/最大值而变化?

[问题3]
数据表指出、DP83867ERGZ 的 VOD (Vpeak 差分)的最小/最大值为1.54[V]至1.96[V]。
上述差分电压值的指定点在哪里?
请告诉我下图中指定的点。
是 PHY 输出点吗? 还是 RJ45端的 B 点? 或者它是 Ether_cable 末端的 C 点吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您的提问、我相信您已找到您要寻找的所有答案! 简单总结一下、DP83867有两种主要类型:  867 s  和867 R

    为  S 此版本的 MAC 接口支持 SGMII 和 RGMII、  R 版本仅支持 RGMII。  

    这两个主要版本中包括温度额定值:商业级、工业级和扩展级(仅适用于 S 版本)。

    所有版本的 DP83867的 PMD 输出是相同的、但是 867e  版本具有最小/最大值、因为 我们可以保证它们、因此它经过了更严格的测试。 此输出是指穿过 A  决定。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    我对您所回答的问题有一个疑问。
    请告诉我以下情况。

    [问题4]
    我听说 DP83867E VOD (Vpeak 差分)的最小/最大值的调节为 A 点。
    但是、在进行乙醚合规性测试时、我认为将通过连接外部变压器、RJ45、乙醚电缆等来执行该测试。
    因此、我们相信它会衰减几毫伏。
    如果在上面的 DP83867E 的输出端调整最小值、我认为峰值差分电压测试将会由于 PHY 组件的变化而失败。
    是否会交付按照上述最小值调整的零件?

    [问题5]
    我在另一个线程中听说、在此过程中会单独调整从 CHANNELA 到 CHANNELD 的差分电压(VOD)的幅度。
    对于10BASE-Te、C、I 和 E 产品的差分电压(VOD)值是否设置为1.75V 的平均值?

    [问题6]
    我听说 DP83867E VOD (Vpeak 差分)的最小/最大值的调节为 A 点。
    您当时能否告诉我测试电路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    4.是的,情况就是这样。 我以前不想让大家混淆、但 A 点、B 点和 C 点是相同的。 我选择了 A、因为这是 PHY 的输出位置。 DP83867是一款强大的以太网 PHY、符合1000Base-T 标准、它将通过合规测试。

    5.是

    6.不,恐怕这是不容易获得的信息。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    我对您所回答的问题有一个疑问。
    请告诉我以下情况。

    > DP83867是一款功能强大的以太网 PHY ,符合1000Base-T 标准,将通过合规性测试。
    >DP83867的所有版本的 PMD 输出都是相同的,
    >然而, 867E 版本有最小值/最大值,因为它是测试更加严格,我们可以保证他们。
    发布此问题的原因是我们使用 DP83867CS 产品测量了10BASE-Te 的峰值差分电压。
    但结果为1.532V、导致故障。 (测量系统:图1)
    <指定值:在1.540V~1.96V>内

    因此、我们使用交流耦合和100Ω 终止 PHY 的 PAIRA 输出端、并测量峰值差分电压波形。
    以上测量不包括变压器、连接器等(测量系统:图2)
    然而、PHY 输出端的峰值差分电压结果为1.588 [V]。
    此外、PMD 输出没有达到1.75 [V]的平均值、

    [问题7]
    PHY 输出端的峰值差分电压结果为1.588[V]、而不是大约1.75V。
    如果需要保证测试装置一侧的1.54V、我认为1.588V 可能很低。
    此值是否为正常输出电压值?

    [问题8]
    你回答:"因为867E 版本有最小值/最大值,并且在我们可以保证的程度上进行了更严格的测试。"
    基于上述情况、我们相信从 DP83867CS 产品更改为 DP83867I 或 E 产品可能会有所改进。
    您认为将 DP83867CS 产品更改为 DP83867I 或 E 产品后上述改进吗?
    或者、即使我更改了器件、结果是否会保持不变?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我与我的团队讨论了这一点、所有版本的 DP83867都具有相同的 VOD 限制。 在 CS/I/E 产品之间切换不能保证更好的 VOD 性能。

    此查询是否与此查询相关? 我的下一个响应是建议寄存器0xA0 & A1

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343001/dp83867cs-10base-te-compliance-test-peak-difference-voltage-result-fails/5145034?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A431079#5145034

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    请告诉我以下情况。

    >此查询是否与此查询相关? 我的下一个响应是建议寄存器0xA0 & A1
    可以。 这个主题是关于我们所问的问题。
    我们还确认、更改0xA0寄存器可以改善该问题。
    但是、由于以下问题、我们尚未确定更改 VOD 是否会导致任何问题。

    1.关注
    (1) 10/100/1000BASE 信号也受到影响。
    (2)仅输出1.588V 电压用于1.75V (典型值)调节。
    (3)我检查了数据表中10BASE-Te VOD (Vpeak 差分)的说明、但未列出 CSRGZ 的最小值/最大值。

    请告诉我以下情况。

    [问题8]
    PHY 输出端的峰值差分电压结果为1.588[V]、而不是大约1.75V。
    如果需要保证测试装置一侧的1.54V、我认为1.588V 可能很低。
    此值是否为正常输出电压值?
    为什么 VOD 输出不是1.75V?

    [问题9]
    我在数据表中查看了10BASE-Te VOD (Vpeak 差分)说明、
    但没有列出 CSRGZ 的最小/最大值。
    此外、由于它的输出电压仅为1.588V (典型值)、与1.75V (典型值)调节相比、我担心 VOD 可能会出现变化。
    发货的任何器件的 VOD 输出调整为低于1.54V 的最小值或高于1.9V 的最大值吗?
    请告诉我 CSRRGZ VOD 的波动范围?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我没有关于 CSRRGZ VOD 波动范围的任何数据。 我能做的是、获取几个867EVM 并检查它们的 VOD 输出以及在实验室中查看它们的变化程度。 我明天可以做这件事,这会有帮助吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。

    >我能做的是获得一些867EVM,并检查他们的 VOD 输出,看看他们在实验室中有多大变化。
    >我明天可以做这件事,这是否有用?
    可以。 很有帮助。 谢谢你。
    另外、如果可能、您能否在采集数据时告诉我 VOD 输出值以及 A0和 A1寄存器的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    好的、请允许我在一周结束前完成本次课程。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请在下面找到我的结果。 我还提供了测试设置、以便与您的客户进行确认。 我测试的所有 EVM 都具有 DP83867 EVM、 E 机器人。

    ________________________________________________________________

    设置:

    示波器上的示波器以太网合规性计划设置为10Base-T、采集设置为 样片 节能设置为 可以。

    以太网电缆使用100Ω 上 用于负载的跳线连接到合规板的 TC6部分。

    注: 当 Acquisition 设置为 Average 时、来自测试的值非常低。 非常类似于您当前看到的数字。

    图1-10Base-T 范围设置

    图2 -合规性主板连接

    ________________________________________________________________

    测试结果:

    通过标准:1.54V - 1.96V

    电路板1:  1.76和-1.78

    A0 = 0708;A1 = 0609

    电路板2:  1.7和-1.72

    A0 = 0606 ;A1 = 0707

    3号电路板: 1.74和-1.78

    A0 = 0807 ;A1 = 0606

    ________________________________________________________________

    在正确设置的情况下、所有电路板均通过测试并符合数据表规格。 请尝试使用我之前的设置、看看这是否对您有所帮助。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    请告诉我以下情况。

    >注意:当采集设置为平均值时,非常低的值来自测试。
    >与您目前看到的非常相似。
    感谢您的测量。
    这是否意味着将采集设置为平均值时、TEXTONIX 示波器也提供了很低的值?
    另外、您是否认为您得到的结果与 KEYSIGHT 示波器相同?

    [问题8]
    您能否分享将采集设置为平均值的结果?

    >在正确的设置下,所有板均通过并符合数据表规格。
    >请尝试使用我曾使用的设置来了解这是否对您有所帮助。

    我们使用 KEISIGHT 示波器进行了乙醚合规性测试。
    不过、KEISIGHT 示波器不具有将采集从平均值更改为采样的功能。
    因此、我们也对 TEKTORONIX 示波器进行了测试。
    然而、结果与 KEYSIGHT 示波器相同、且 MIN 侧出现故障。

    1.测试结果
    (1)正极
    ・μ A 最大正极峰值差分电压:1.6791V:通
    ・Ω 最小 POS 峰值差分电压:1.5191V:故障

    (2)负
    ・Ω 最大负电流峰值差分电压:μ V-1.68091V:Ω 导通
    ・μ A 最小负电流峰值差分电压:-1.5009V:故障

    因此、请告知我以下信息。

    [问题9]
    关于差分电压测量、由于标准的要求、必须使用 Max-Min 设置测试峰值设置。
    TDET3程序手册中的说明如下。

    根据以上内容、请在下面的选择字段中告诉我差分电压测试的峰值设置。

    [问题10]
    您能否在报告文件中分享上述测试结果?
    我想确认以下内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我采用的平均设置使 VOD 读数较低、有些低至0.9V。 一些电路板的读数也为~1.52V、略低于最低通过要求。 在采集模式:平均模式下运行测试时、我没有保存报告。 我必须重新运行测试。  我认为用于 Peak 的设置为 MAX、同样需要返回并重新运行测试来验证。 请允许我再延长一天、将此报告返回给您。

    在平均时间内、是否可以更改示波器对波形的平均值的方式? 如果我们可以使其对最小样本量求平均值、这可能会使该测试产生差异。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    我们将在下面回答。

    >我认为用于峰值的设置是最大值,再次我需要返回并重新运行测试来验证。
    关于上述事项,请予以确认。
    我们正在等待测量结果。

    >在平均时间内,是否有办法改变示波器平均波形的方式?
    >如果我们可以使它平均最小的样本量,这可能会使这种测试的差异。
    抱歉。 我们不知道如何用平均值进行测量、因为我们仅使用样本设置进行测量。
    您可以联系测量设备制造商吗?

    另外,从下周开始休假,因此将在5月7日以后回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请在下面找到结果。

    要采样的采集:  

    采集设置为平均值(波形数量= 64):

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。

    在上面的结果中、您已将峰值设置设为最大值。
    关于差分电压测量、由于标准的要求、必须使用 Max-Min 设置测试峰值设置。
    请将峰值设置的结果附加到 MAX-MIN。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    当然、我已选择最小值/最大值并将采集设置为取样、再次运行测试。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    根据 DP83867E 评估板的峰值差分电压结果、发现最小值侧没有裕量。
    此外,我发现结果在最小的一侧没有裕度,类似于我们的。
    请告诉我以下情况。

    【提问10】
    请告诉我上面测试中使用的电路板的编号。

    >4. 是的、就是这种情况。 我以前不想让大家混淆、但 A 点、B 点和 C 点是相同的。
    >我选择了 A,因为这是 PHY 的输出位置。
    > DP83867是一款功能强大的以太网 PHY ,符合1000Base-T 标准,将通过合规性测试。
    >我与我的团队讨论过此问题,所有版本的 DP83867都具有相同的 VOD 限制。 在 CS/I/E 产品之间切换>不能保证更好的 VOD 性能。

    【提问11】
    您在回答[问题4]时说、A 点、B 点和 C 点是相同的。
    上述 DP83867E 评估板的峰值差分电压结果显示1.75 (最大值)的结果、而不是1.75 (典型值)的调整结果。
    我认为原因是 VOD 在 POINTA 中被调整为1.75 (典型值)。
    为什么 pointC 不是1.75 (典型值)?
    上述理解是否正确?

    【提问12】
    上面 DP83867E 评估板的峰值差分电压结果表明、最小值侧没有裕量。
    因此、我认为即使从 CS 产品切换到 I/O 产品、也无法期望提高10BASE VOD 性能。
    因此、我们认为改善这一点的唯一方法是调整 VOD。
    上述理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请在下面找到我的回复。

    【提问10】

    我不确定您要问的是什么数字、我使用了 DP83867ERGZ-R-EVM

    【提问11】

    忘记 A、B、C 点。 在13号电路板上测量时、您自己已在自己的设置中证明 A = C。 测试装置在 C 点测量、测试在限值内通过、设置为最大值时为1.54 - 1.96、设置为最小值/最大值时为1.61-1.75。  

    【提问12】

    在哪里看不到利润? 正确的是、从 CS 切换到 E 器件不会提高 VOD 性能。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    我们将在下面回答。

    >我不确定您在这里问的是什么数字,我使用了 DP83867ERGZ-R-EVM
    这将是您已回答的板编号。
    ________________________________________________________________
    测试结果:

    通过标准:1.54V - 1.96V
    电路板1:1.76和-1.78
    A0 = 0708 ; a1=0609

    电路板2:1.7和-1.72
    A0 = 0606; A1=0707

    板3:1.74和-1.78
    A0 = 0807;A1 = 0606
    ________________________________________________________________

    【提问13】
    我正在考虑更改 A0[3]以提高10Base-Te 的峰值差分电压。
    请告诉我通过在设计方面将1添加到 A0[3:0]的值将会增加多少 mV。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我不确定每个 A0值将增加多少 mV。 我今天没有带宽来进行实验和检查、但请随意调整该寄存器并查看它对波形的影响。

    此致、

    阿尔瓦罗