请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042-Q1 您好、E2E:
我正在根据 ISO 16845-2为 TCAN1042Q1寻找一致性测试报告。 您能否分享指向该文档的链接?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E:
我正在根据 ISO 16845-2为 TCAN1042Q1寻找一致性测试报告。 您能否分享指向该文档的链接?
此致、
您好、Zong、
我们与 C&S Group 合作、为我们的收发器执行 ISO 16845-2符合性测试计划、以确保它们符合 ISO 11898-2 CAN 物理层规范。 我可以使用您与 E2E 帐户关联的电子邮件地址与您分享此报告。 请允许我在这里、我会将其发送出去。 如果您希望使用其他地址、可以通过电子邮件联系我、地址位于我的个人资料中。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
埃里克·肖特