This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042 ISO16845测试报告

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358247/tcan1042-q1-tcan1042-iso16845-test-report

器件型号:TCAN1042-Q1

您好、E2E:

我正在根据 ISO 16845-2为 TCAN1042Q1寻找一致性测试报告。 您能否分享指向该文档的链接?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    我们与 C&S Group 合作、为我们的收发器执行 ISO 16845-2符合性测试计划、以确保它们符合 ISO 11898-2 CAN 物理层规范。 我可以使用您与 E2E 帐户关联的电子邮件地址与您分享此报告。 请允许我在这里、我会将其发送出去。 如果您希望使用其他地址、可以通过电子邮件联系我、地址位于我的个人资料中。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

       感谢您的回复、请将报告发送至我的邮箱。

    此致、

    苏宗耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 会在一周的达拉斯时间结束前将此邮件寄出。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zong、

    我已将报告发送到您的电子邮件中。 如果您在接收报告时遇到任何问题、请告诉我。  

    如果您对该器件或报告内容还有任何疑问、请将其发布在该主题中。  

    此致、  
    埃里克·肖特