主题中讨论的其他器件:TCA9800、、 TXS0102
您好!
我对上升时间加速器(RTA)的理解是、当它检测到输出已升至约30% VCC (由于上拉)时、它会将输出驱动为高电平~50ns。
在 SDA 网络的控制正在从一个器件传输到另一个器件的期间(例如 ACK)、我不认为我们能够确保从器件在主器件释放总线的50ns 内进行从器件 ACK。 也就是说、我认为主器件释放总线、RTA 触发、然后当 RTA 处于运行状态时、从器件将总线驱动为低电平以发出 ACK 信号是可行的。 我们无法做任何事情来阻止这种情况。
这是什么意思呢? VCC 在通过50R (min) RTA 电阻器时短接至地是否简单、只要 VCC 具有足够的电容(例如脉冲中的瞬态能量-> 20nF)、一切都正常? 我注意到、在3V3时、通过50R 的输出电流将大于引脚的绝对最大电流钳位额定值-这也正常吗?
提前感谢
戴夫