Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TUSB1210, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、SN74AXC4T774
尊敬的专家:
我计划使用 TUSB1210搭配 STMF756使用 USB2.0 HS。 我为 MCU 提供3.3V 电压、因此需要使用电压电平转换器。
E2E 论坛的案例中包含此主题、答案是:"最快的电平转换器系列是 AXC。 对于八个 ULPI 数据信号、请使用方向控制转换器、如 SN74AXC8T245。 对于其他四个固定方向 ULPI 信号、请使用 SN74AXC4T774 "。 我有一些问题:
1 -对于 SN74AXC8T24,我们必须通过 MCU 来控制2个 DIR 引脚?
2-如果我使用 TXB016作为电压转换器、该怎么办?