This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:选择 IO 电压电平转换器

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TUSB1210, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360726/tusb1210-select-the-io-voltage-level-translator

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、SN74AXC4T774

尊敬的专家:

我计划使用 TUSB1210搭配 STMF756使用 USB2.0 HS。 我为 MCU 提供3.3V 电压、因此需要使用电压电平转换器。

E2E 论坛的案例中包含此主题、答案是:"最快的电平转换器系列是 AXC。 对于八个 ULPI 数据信号、请使用方向控制转换器、如 SN74AXC8T245。 对于其他四个固定方向 ULPI 信号、请使用 SN74AXC4T774 "。 我有一些问题:

1 -对于 SN74AXC8T24,我们必须通过 MCU 来控制2个 DIR 引脚?

2-如果我使用 TXB016作为电压转换器、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,道:

    1-使用 SN74AXC8T24,我们必须通过 MCU 控制2个 DIR 引脚?

    是的、您需要通过 MCU 控制2 DIR。

    2-如果我使用 TXB016作为它的电压转换器该怎么办?

    这是在 TI.com 上找不到的正确器件名称。

    此致

    布赖恩

x 出现错误。请重试或与管理员联系。