Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 您好!
我的客户使用 DP83822I、并面临以下现象、
・在 通过 MDIO 对同一寄存器重复读取和写入的测试过程中、 读取值有时与上次写入值不同。
入射 率:0.1%(100,000个周期中约100次)
1. 在客户情况下、MDIO 线路上需要的2.2kΩ 上拉电阻器放置在稍微远离 DP83822I 的 MDIO 引脚的位置。
(2个2kΩ 放置在不同的电路板上、这2个电路板通过10cm FCC 电缆进行连接)
这种现象的可能原因是什么?
2.关于发病率, 这一比率是否可以被视为正常范围?
谢谢。
搜索