This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在写入后立即读取不同的寄存器值

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358340/dp83822i-reading-out-different-register-values-right-after-writing

器件型号:DP83822I

您好!

我的客户使用 DP83822I、并面临以下现象、

・在 通过 MDIO 对同一寄存器重复读取和写入的测试过程中、 读取值有时与上次写入值不同。

入射 率:0.1%(100,000个周期中约100次)

1. 在客户情况下、MDIO 线路上需要的2.2kΩ 上拉电阻器放置在稍微远离 DP83822I 的 MDIO 引脚的位置。

  (2个2kΩ 放置在不同的电路板上、这2个电路板通过10cm FCC 电缆进行连接)   

这种现象的可能原因是什么?

2.关于发病率, 这一比率是否可以被视为正常范围?

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1. 我想请问具体哪一个寄存器与上次写入不同。 我之所以提出这个问题、是因为某些寄存器具有闩锁或闩锁功能、将记录之前的寄存器状态
    2. 只要 MDIO 具有2.2千欧并且 MDC 不具有2.2千欧上拉电阻、 MDIO 通信应该正常。
    3. 我认为 MDIO 通信应该非常稳定。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hillman-San

    感谢您的评论。

    我将 与我的客户确认 哪一个注册是不同的、然后返回给您。

    谢谢

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    Hillman 是 OOO、明天会做出回应。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将等待客户的响应。

    --

    此致、

    林希尔曼