This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:电压斜坡运行时间超出指定范围

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360716/dp83826i-voltage-ramp-duration-operation-outside-the-specified-range

器件型号:DP83826I

您好!

电压斜坡持续时间在数据表中指定为0.5~50ms。 由于我们应用的规范、电源启动时间为0.29ms、超出了规范范围。

问题1: 如果 IC 在电压斜坡持续时间范围之外运行、会有什么影响?

问题2. 我想听取对拟议的反措施的评论。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们没有关于此特定标准的任何数据。 由于这违反了数据表指南、因此客户需要自行进行验证。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gerome、

    感谢您的评论。

    我们已确定以下线程可能会触发 ESD 保护事件并从器件中消耗高电流。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112064/dp83826i-power-up-minimum-voltage-ramp-duration

    插入 RC 集成电路并逐渐斜升 VDDIO 作为对策吗?

    您能给我一些建议吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    数据表中列出了可选铁氧体磁珠。
    我计划插入一个铁氧体磁珠以减缓 VDDIO 的上升、使其处于数据表的规格范围内。 铁氧体磁珠的常数是否有建议值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我建议您与所使用的稳压器供应商沟通、以获得有关如何减慢斜坡时间的最佳实践、因为此电路的任何类型的修改都可能会对器件的稳定性产生影响。 PHY 对于该参数所关心的只是满足斜坡时间。

    此致、

    格罗姆