Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11
大家好、
我的客户测试了该器件、硬件设置如下所示:
PC <--> TUSB2E11 USB 端口--> TUSB2E11 eUSB 端口<-->器件
PC 无法使用以下"A"模式的设置正确枚举器件。 在 I2C 模式下正确枚举器件时。
有调试建议吗? "不适用" 在这里意味着什么?

B&R
利加
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lijia:
中继器在此模式下不被禁用;在表中的任何模式下、中继器实际上不被禁用。 该表讨论了器件的 BC 1.2检测和广播设置。 当主机需要在 VBUS 上提供标准500mA 以上的电流时、使用该模式。 在您突出显示的模式中、充电器检测被禁用、但 eUSB/USB 数据始终可用。
如果客户需要中继器的 BC 1.2 (电池充电)功能、请参考此表。 如果不是、则可以忽略它。
此致、
尼古拉斯