This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:应用问题

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355844/tusb2e11-application-issue

器件型号:TUSB2E11

大家好、

我的客户测试了该器件、硬件设置如下所示:

PC <--> TUSB2E11 USB 端口--> TUSB2E11 eUSB 端口<-->器件

PC 无法使用以下"A"模式的设置正确枚举器件。 在 I2C 模式下正确枚举器件时。  

有调试建议吗? "不适用" 在这里意味着什么?   

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    我们正在查看此报告、并将在接下来的24小时内向您提供反馈。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    我还在看这个。  这是一个好问题。  如果主机中继器不可用、则表示不适用。  当器件为主机时、不会进行充电器检测。

    我不太确定外设中继器、因此我将跟进以了解更多信息。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus:

    感谢您的回复。 是否有此问题的任何更新?

    B&R

    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilia,  

    是的、我确实获得了更新。  在外设情况下、充电器检测被禁用。

    此致、

    尼古拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus:

    我的问题是、您可以帮助检查为什么无法 在此模式下枚举器件(USB 设备)吗? 我猜是因为在此模式下、中继器被禁用(N/A)、对吧? 客户看到的内容应符合预期。

    B&R

    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    中继器在此模式下不被禁用;在表中的任何模式下、中继器实际上不被禁用。  该表讨论了器件的 BC 1.2检测和广播设置。  当主机需要在 VBUS 上提供标准500mA 以上的电流时、使用该模式。 在您突出显示的模式中、充电器检测被禁用、但 eUSB/USB 数据始终可用。

    如果客户需要中继器的 BC 1.2 (电池充电)功能、请参考此表。  如果不是、则可以忽略它。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    如果这种解释合理、请告诉我。  应始终枚举 USB 设备。  

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus:

    我会先解决这个问题、因为我没有收到客户的反馈。 如果我们对此主题还有进一步的问题、我会告诉您。 感谢您和您的团队提供的强大支持!

    B&R

    利加