This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:确认 VCC 和 TTL 电平

Guru**** 2382920 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358475/thvd8000-vcc-and-ttl-level-confirm

器件型号:THVD8000

大家好、

 我的客户目标是使用3V3 MCU 与 THVD8000进行通信、但我们看到 VOD 参数低于5VCC 电平、然后可以获得足够的 VOD 幅度。

同时, 对于3V3 MCU,VIH >2V 是可以的,但 VOH VCC–0.4,如果由5VCC 供电,则 VOH = 4.6V,>3v3mcu abs。

因此、您能帮助评论如何使用3V3MCU 连接 THVD8000吗? 或者 THVD8000的3V3电源是否仍然正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您可以为此器件使用3.3V 电源-数据表中的典型特性仅指5V、但最小/最大条件是针对器件在工作范围内的情况-因此器件在3.3V 时性能不佳、因为驱动强度将降低 (驱动器输出直接源自 VCC、因此较低的 VCC 意味着较低的 VOD -但即使在3.3V 电源下、该器件仍会在54欧姆的电阻上输出至少1.5V 的电压)。  

    上图中没有显示的终端电阻器、对于 THVD8000、这实际上不是建议-您需要终端(120欧姆) 在开始和终端节点上、因为无论使用何种调制频率或数据速率、该器件上的转换时间都很短、因此信号转换时的反射可能非常短。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     单击此处的支持。 在本例中、我们将继续使用3V3。

    还详述了 端接电阻的补充、已请客户添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     我们决定使用3V3 MCU、但 THVD8000在5V 时使用5V、以下是更新 SCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    帕克目前不在办公室。  

    我看到您将器件的 R 网更改为电阻分压器以输出~3.3V。  

    您希望接收的最快数据速率是多少? 如果电阻太弱(行为类似于 RC 电路)、电阻分压器的输出可能会随着频率进一步衰减。 如果您尝试以更高速度运行、则可能需要进一步修改它。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

     TKS 表示注释、 客户对 F_SET 引脚使用1.5k R、因此它是500kbps、载波速度5M。

     对于 thvd8000和3V3 MCU、任何解决方案都可以帮助我们以如此高的速度使用5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我将 RC 电路扔在模拟器中、作为完整性检查、以确保所选的电阻器能够以1Mbps (速率的2倍)的速率切换。 我假设寄生电容为50pF (一些来自 PCB 布线和 MCU 输入)、然后假设 Rout 的 Ron 为200欧姆。 在最坏的情况下、信号输出能够及时摆动到 Vcc 和 GND。  

    因此无需考虑电平转换器电阻值。

    抱歉、最后一个问题。 您想支持的最大距离是多少? 这将影响您可能的通信速度。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

     在这里住的很开心!

    客户目标是使用4节点、160米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于此、您通过差动线路运行(发送)的速度实际上为5Mbps、因此根据图表、160米似乎与此速度相比有点远。 您可能会看到抖动约为3%、该值应该仍然有效。  

    -鲍比