大家好、
我的客户目标是使用3V3 MCU 与 THVD8000进行通信、但我们看到 VOD 参数低于5VCC 电平、然后可以获得足够的 VOD 幅度。
同时, 对于3V3 MCU,VIH >2V 是可以的,但 VOH VCC–0.4,如果由5VCC 供电,则 VOH = 4.6V,>3v3mcu abs。
因此、您能帮助评论如何使用3V3MCU 连接 THVD8000吗? 或者 THVD8000的3V3电源是否仍然正常?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户目标是使用3V3 MCU 与 THVD8000进行通信、但我们看到 VOD 参数低于5VCC 电平、然后可以获得足够的 VOD 幅度。
同时, 对于3V3 MCU,VIH >2V 是可以的,但 VOH VCC–0.4,如果由5VCC 供电,则 VOH = 4.6V,>3v3mcu abs。
因此、您能帮助评论如何使用3V3MCU 连接 THVD8000吗? 或者 THVD8000的3V3电源是否仍然正常?

您好、Allen:
您可以为此器件使用3.3V 电源-数据表中的典型特性仅指5V、但最小/最大条件是针对器件在工作范围内的情况-因此器件在3.3V 时性能不佳、因为驱动强度将降低 (驱动器输出直接源自 VCC、因此较低的 VCC 意味着较低的 VOD -但即使在3.3V 电源下、该器件仍会在54欧姆的电阻上输出至少1.5V 的电压)。
上图中没有显示的终端电阻器、对于 THVD8000、这实际上不是建议-您需要终端(120欧姆) 在开始和终端节点上、因为无论使用何种调制频率或数据速率、该器件上的转换时间都很短、因此信号转换时的反射可能非常短。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
帕克·道德森
您好、Allen:
我将 RC 电路扔在模拟器中、作为完整性检查、以确保所选的电阻器能够以1Mbps (速率的2倍)的速率切换。 我假设寄生电容为50pF (一些来自 PCB 布线和 MCU 输入)、然后假设 Rout 的 Ron 为200欧姆。 在最坏的情况下、信号输出能够及时摆动到 Vcc 和 GND。

因此无需考虑电平转换器电阻值。
抱歉、最后一个问题。 您想支持的最大距离是多少? 这将影响您可能的通信速度。
-鲍比