This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MII 模式下的 COL CRS 配置

Guru**** 2443520 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361863/dp83869hm-col-crs-configuration-in-mii-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: AM2634DP83869

大家好、

PHY (DP83869HM)在 LED2引脚编号为45的 LED2引脚中具有 COL/CRS 引脚。

通过更改该多用途 GPIO 引脚的寄存器配置来选择 COL CRS。

我们将在应用中使用 AM2634微控制器。

AM2634具有专用的 CRS 和 COL 引脚。

请建议我们如何 在 MII 半双工/全双工模式下将 DP83869HM 与 AM2634连接  

此致

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    DP83869上提供了多个 GPIO 引脚、您可以在这些引脚上提供 COL 和 CRS 以使这些引脚可用。 它不仅限于引脚45。  

    此致、

    格罗姆