请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: AM2634、 DP83869
大家好、
PHY (DP83869HM)在 LED2引脚编号为45的 LED2引脚中具有 COL/CRS 引脚。
通过更改该多用途 GPIO 引脚的寄存器配置来选择 COL CRS。
我们将在应用中使用 AM2634微控制器。
AM2634具有专用的 CRS 和 COL 引脚。
请建议我们如何 在 MII 半双工/全双工模式下将 DP83869HM 与 AM2634连接
此致
维什努