This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:R 引脚输出脉冲

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362620/thvd8000-r-pin-output-pulse

器件型号:THVD8000

大家好、

 我们将看到 THVD8000的 MODE 信号关闭约2us、存在从 R 引脚输出0.5us 低电平脉冲的可能性。 是否有可能引起此脉冲?

绿色表示模式、紫色表示 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    黄色示波器屏幕截图代表什么?

    此外、如果可以共享差分总线信号、最好使用 A 引脚和 B 引脚。  

    另外、如果可能、您可以分享正在使用的原理图-如果您无法在论坛上发布原理图、请向我发送电子邮件、我也可以在论坛上回答您的问题。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 帕克   

     添加更多详细信息进行检查:

    测试 THVD8000时、我们发现芯片的 R 引脚可能会输出错误电平、如 下图中的蓝线所示。
    绿线是 R 到接地、红线是芯片 A 到 B 的波形。

    在放大上图后可以看到、当 R 输出低电平(在1.7us 测量最大低电平脉冲宽度)时、AB 线之间的电压不受干扰、如下图所示。

    此外、在 MODE 信号从高电平变为低电平后、R 引脚的异常低电平约为2us、如下图所示。
    红色是 R 接地、绿色是 MODE 接地。

    上述异常的原因是什么?  检查的 TKS。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我以前从未从该器件上看到过这个问题-这种行为确实看起来很奇怪

    您能向我发送电子邮件、告知我正在使用的原理图、以便我验证器件的配置吗?您也可以将其发布在此处。  

    您还可以发布所测试单元顶部的图片、以便我可以将其回溯到我们的系统中。  

    此致!

    帕克·道德森