Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
大家好、
我们将看到 THVD8000的 MODE 信号关闭约2us、存在从 R 引脚输出0.5us 低电平脉冲的可能性。 是否有可能引起此脉冲?
绿色表示模式、紫色表示 R

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好, 帕克
添加更多详细信息进行检查:
测试 THVD8000时、我们发现芯片的 R 引脚可能会输出错误电平、如 下图中的蓝线所示。
绿线是 R 到接地、红线是芯片 A 到 B 的波形。

在放大上图后可以看到、当 R 输出低电平(在1.7us 测量最大低电平脉冲宽度)时、AB 线之间的电压不受干扰、如下图所示。

此外、在 MODE 信号从高电平变为低电平后、R 引脚的异常低电平约为2us、如下图所示。
红色是 R 接地、绿色是 MODE 接地。

上述异常的原因是什么? 检查的 TKS。