Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
尊敬的先生:
我发现了一些相关主题、TI 官方告诉 TMDS181仅支持直流耦合输入、不支持交流耦合输入!
事实上,TMDS 181功能图中,有上拉电阻器(50欧姆)与 Vbias 连接。 因此、TMDS181应支持交流耦合输入。
是否正确?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
HDMI 使用源端的电流驱动在接收端产生低压差分信号。 接收端的端接电压设置差分信号的高电压电平。 低电压由拉电流和灌电流端接电阻设置。
符合标准的 HDMI 源不应使 TMDS 线路超出 HDMI 规范的表4-23中规定的条件。
如果是直流耦合、如果用户符合 HDMI 规范、实际输入电压永远不会超过推荐的规格。

但如果是与 TMDS181进行交流耦合的情况、输入电压变为3.3V + Vswing。 因此输入电压超过 TMDS181绝对规格、并会损坏 TMDS181输入。
谢谢
大卫。