This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181是否支持交流耦合输入?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362708/tmds181-does-tmds181-support-ac-coupled-input

器件型号:TMDS181

尊敬的先生:

我发现了一些相关主题、TI 官方告诉 TMDS181仅支持直流耦合输入、不支持交流耦合输入!

事实上,TMDS 181功能图中,有上拉电阻器(50欧姆)与 Vbias 连接。  因此、TMDS181应支持交流耦合输入。

是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有关交流耦合 TMDS181输入的详细讨论、请参阅此 e2e 主题 e2e.ti.com/.../tmds181-does-the-tmds181-support-ac-coupled-tmds-inputs。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起!我没有看到你推荐的链接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是排版,是印刷错误是吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 使用源端的电流驱动在接收端产生低压差分信号。 接收端的端接电压设置差分信号的高电压电平。 低电压由拉电流和灌电流端接电阻设置。  

    符合标准的 HDMI 源不应使 TMDS 线路超出 HDMI 规范的表4-23中规定的条件。  

    如果是直流耦合、如果用户符合 HDMI 规范、实际输入电压永远不会超过推荐的规格。

    但如果是与 TMDS181进行交流耦合的情况、输入电压变为3.3V + Vswing。 因此输入电压超过 TMDS181绝对规格、并会损坏 TMDS181输入。

    谢谢

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫!

    我直接用中文了!我们目前用的交流耦合,如果按你的建议,再把交流耦合变成直流耦合,实际上也只是在外部通过俩个50欧姆上拉到3.3V,和181内部一样的。

    这还有意义再外部再上拉吗 μ A?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是、如果 交流耦合 TMDS181输入、输入电压将变为3.3V + Vswing。 因此输入电压超过 TMDS181绝对规格、并会损坏 TMDS181输入。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,ó n

        按照你的建议,如果是ac耦合,为了保证181的安全,Vswing最大不能超过多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关差分输入电压的绝对最大额定值、请参阅第6节。

    谢谢

    大卫