请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E02B04 主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06、、 ESD441
是否可以将 TPD4E02B04用于 USB_Vbus?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以将 TPD4E02B04用于 USB_Vbus?
您好!
可以、VBUS 和 D+/D-可以使用一个 TPD4E05U06。 唯一需要注意的是、确保 TPD4E05U06的钳位电压小于或等于 ESD 器件下游电路的绝对最大值。
这是一份非常有用的应用手册、介绍了如何保护 USB 接口:适用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护。 如果您有更多问题、敬请告知。
此致!
麦肯齐