This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:我想把它用于 USB_Vbus

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TPD4E02B04, ESD441
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363682/tpd4e02b04-i-want-to-use-it-for-usb_vbus

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06、、 ESD441
是否可以将 TPD4E02B04用于 USB_Vbus? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 TPD4E02B04的工作电压为3.6V、因此我们通常不建议将其用于 VBUS、因为 VBUS 通常具有5V 的工作电压。 ESD441和 TPD4E05U06是 VBUS 的理想选择。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TPD4E05U06时、是否可以将 USB_Vbus 连接到引脚1、D+连接到引脚4、D-连接到引脚5以将其合并到一个 TPD4E05U06? 将 USB_Vbus 和差分信号连接到不同的 TPD4E05U06是否更佳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以、VBUS 和 D+/D-可以使用一个 TPD4E05U06。 唯一需要注意的是、确保 TPD4E05U06的钳位电压小于或等于 ESD 器件下游电路的绝对最大值。  

    这是一份非常有用的应用手册、介绍了如何保护 USB 接口:适用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护。 如果您有更多问题、敬请告知。  

    此致!

    麦肯齐