Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
DP83867E 的链路伙伴是 PC、两者都在同一本地网络中具有 IP、但 ping 失败。
我的 MAC 已通过 MDIO 识别 PHY 并显示"link up"。
但我观察到 SGMII SOP/SON 和 SIP/SIN 上没有信号。
其电压为 SOP:1.2V、SON:0V、SIP:0.7V、SIN:0.7V。 这是否正常?
如何看到正常的 SGMII 信号?
SOP 信号:

此外、如果我使用 SGMII (4线制)、DP83867寄存器的值应该是多少?
提前感谢。
以下是我的 DP83867的寄存器值。