This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 链路建立失败、没有 SGMII 信号。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361194/dp83867e-sgmii-link-establishment-failed-and-there-is-no-sgmii-signal

器件型号:DP83867E

DP83867E 的链路伙伴是 PC、两者都在同一本地网络中具有 IP、但 ping 失败。
我的 MAC 已通过 MDIO 识别 PHY 并显示"link up"。
但我观察到 SGMII SOP/SON 和 SIP/SIN 上没有信号。
其电压为 SOP:1.2V、SON:0V、SIP:0.7V、SIN:0.7V。 这是否正常?
如何看到正常的 SGMII 信号?

SOP 信号:

此外、如果我使用 SGMII (4线制)、DP83867寄存器的值应该是多少?  

提前感谢。

以下是我的 DP83867的寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查寄存器0x37和0x6E 吗? 请注意、这是一个扩展寄存器、因此每个数据表需要特定的扩展寄存器访问。

    您是否还能分享您的 SGMII 到 MAC 连接原理图?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

     寄存器0x37:0000和0x6E:8820。  

    2. SGMII 与 MAC 连接的原理图:

    我使用 ethtool 进行确认、结果显示"Link Detected:Yes"。

    但是,无论我使用的是1Gbps 还是100Mbps,ping 都会失败。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    我参考了以下网页来创建原理图、并且仅使用 eth0。

    https://docs.ethernet96.com/en/latest/

    我希望这会对您有所帮助。

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    似乎没有通过寄存器0x37指示建立 SGMII 连接。 在建立了 MDI 链路的同时、这也是未执行 ping 操作的原因。  

    您能否分享您在 SOP/SON 的确切探测位置? 由于这些是 PHY 的输出、这是它可以控制的内容。 SIN/SIP 将是一个 MAC 问题、因此您需要向这些专家提出。 我假设交流耦合电容会处理 SGMII 线路上的任何争用、因此奇怪的是您看到的是线路是死区。

    在 E EVM 上、您是否使用 SMA 进行连接?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    1.我在这里使用探头进行测量、示波器可以测量高达20GHz 的频率。

    2.使用 SMA 连接器连接 FPGA 和 DP83867E EVM。 不过、无论我是否连接 FPGA、SOP/SIN 的电压都保持不变、没有信号。

    问: 如何使用 DP83867E 单方面传输 SGMII 信号?   或者、如何检查 DP83867E 的功能是否正常?

    我已经阅读了 DP83867E 用户指南、故障排除指南和 DP83867E/IS/CS 稳健型、高抗扰度...但我无法准确执行指南中概述的步骤。

    您能为我提供一个简单的示例或准确的操作程序吗?

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我可以在实验室中重现、但我记得、当将 SOP/N SMA 直接连接到通道并使用50 Ω 端接至 GND 时、无论链路如何、都可以在示波器上看到 SGMII 信号。 您能否在不连接到 MAC 的同时尝试并尝试寻找范围、看看我是否需要在明天的白天重现此类问题?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    1.我发现 FPGA 的 MDIO/MDC 为1.8V、这不同于 DP83867E 的 MDIO:2.5V。 MDC/MDIO 可以正常发送。 这会是问题吗?  是否需要将 DP83867E 的 VDDIO 更改为1.8V?

    2.这是不是没有连接到 MAC 的情况?

    我尚未发送任何数据包。 我尝试在这种情况下测量 SON/SOP、发现 SON/SOP 上有一个小信号。

    这是信号还是噪声?

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    通常这是一个问题、但以某种方式、您就能够获取初始寄存器读取。 不过、如果您将 FPGA 更正为2.5V VDDIO、或者将 DP83867E-SGMII-EVM 调低至1.8V VDDIO、我希望能够获得相同的数据。

    我今天将在实验室进行快速测试、并在本周结束前提供结果。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    感谢你的帮助。  我已将 DP83867E-SGMII-EVM 设置为1.8V VDDIO、但测试结果保持不变。

    如果您认为其他一些测量方法可能有助于进行更多调查、请告知我们。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    正如承诺的那样、我已使用以下照片在实验室中对此进行了检查、没有任何问题。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:

    我确认 DP83867E 不存在问题;问题在于 FPGA Linux 设置。

    我将重新检查 FPGA 设置。  感谢你的帮助。  

    时间