This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:色带问题

Guru**** 2875600 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358937/tfp401-colour-banding-issue

器件型号:TFP401

团队成员

我们将为800x480显示屏使用 TI 的 TFP401APZP PanelBus IC。

除色带问题外、一切都正常。

是否有任何可能的方法来解决色带问题?

下面添加了图像、供您参考

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhey Dhanush,

    是否有显示外观的示例?

    此外、您能否发送 ODCK、DE、HSYNC、VSYNC 和原理图的时序、以便我可以验证 RGB 输入是否正确连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您提出的所有要求附上。

    我认为这个问题并不是因为硬件、因为除了该梯度带、一切都运行良好。

    首先、我需要知道该 IC 是否可以产生8位色深输出?

    请查看此问题、并帮助我尽快解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,我需要知道这款 IC 是否可以产生8位色深输出?

    是该器件设计为使用24bpp、每种颜色的 R、G 和 B 均为8位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这种色带问题的原因是什么?

    EDID 有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhey Dhanush,

    如您所知、色带是由于颜色空间深度不足而导致的。 您发送的显示屏外观的渲染最有可能是在计算机上的32位颜色空间中完成的、必须重新取样才能适合显示屏上的每像素24位。 为避免出现这种情况、您可以采取以下措施:在24位颜色空间中设计图像、以避免渲染和显示图像之间出现不匹配情况;尝试通过在图像上添加高斯噪声滤波器来使图像抖动。 这将减少转换的影响、并通过在转换时提供更大的像素颜色分布来使其平滑。  

    但是、避免色带出现最可能发生的情况是避免出现色带的最好也是唯一真正的方法。 这意味着 不引入占用大量帧的细微梯度是避免后续化的最佳方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个疑问,

    我使用的外部显示屏是8位 RGB 显示屏、它与我们笔记本电脑的显示器完全相同、但尺寸更小(7.1英寸)、

    显示屏的数据表:

    e2e.ti.com/.../TCXD070AWLMT_2D00_209_2D00_ARE--SPEC-1.6--_2D002D00_only-for-Amax-Technologies-1.pdf

    那么、为什么图像没有在我们的笔记本电脑显示器中带子、而是在我的外部显示器中带子、因为两者具有相同的位配置(8位深度)?

    我们的笔记本电脑显示器如何完美地显示32位色彩空间图像?

    由于我们的显示器以完美的梯度显示图像,那么外部显示器也应该显示同样的权利?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不一定、因为显示器很可能具有内置的后处理和抖动。

    TFP401只需接收视频并将其转换为 RBG 格式。 我们已经看到、计时正确、并且视频仅通过彩色条正确显示。 为了进行仔细检查、我建议尝试另一个图像、并查看色带问题是否仍然存在。 还要尝试在设计中使用另一个 TFP401、以查看它是否可能是由您使用的芯片的容差造成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会检查多个 TFP401和各种图像、每当我们使用其他图像时、就不会出现色带问题、尤其是一个图像存在色带问题。 那么,接下来的行动将是什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳解决方案是更改图像。 该问题与颜色的量化有关、而不是与从 TMDS 到 RGB 的转换有关。

    如果可能、降低图像上的梯度、以便于量化。 您还可以使用高斯噪声滤波器向图像添加一些噪声、使边缘变得平滑。