团队成员
我们将为800x480显示屏使用 TI 的 TFP401APZP PanelBus IC。
除色带问题外、一切都正常。
是否有任何可能的方法来解决色带问题?
下面添加了图像、供您参考

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先,我需要知道这款 IC 是否可以产生8位色深输出?
是该器件设计为使用24bpp、每种颜色的 R、G 和 B 均为8位
Dhey Dhanush,
如您所知、色带是由于颜色空间深度不足而导致的。 您发送的显示屏外观的渲染最有可能是在计算机上的32位颜色空间中完成的、必须重新取样才能适合显示屏上的每像素24位。 为避免出现这种情况、您可以采取以下措施:在24位颜色空间中设计图像、以避免渲染和显示图像之间出现不匹配情况;尝试通过在图像上添加高斯噪声滤波器来使图像抖动。 这将减少转换的影响、并通过在转换时提供更大的像素颜色分布来使其平滑。
但是、避免色带出现最可能发生的情况是避免出现色带的最好也是唯一真正的方法。 这意味着 不引入占用大量帧的细微梯度是避免后续化的最佳方法
我有一个疑问,
我使用的外部显示屏是8位 RGB 显示屏、它与我们笔记本电脑的显示器完全相同、但尺寸更小(7.1英寸)、
显示屏的数据表:
e2e.ti.com/.../TCXD070AWLMT_2D00_209_2D00_ARE--SPEC-1.6--_2D002D00_only-for-Amax-Technologies-1.pdf
那么、为什么图像没有在我们的笔记本电脑显示器中带子、而是在我的外部显示器中带子、因为两者具有相同的位配置(8位深度)?
我们的笔记本电脑显示器如何完美地显示32位色彩空间图像?
由于我们的显示器以完美的梯度显示图像,那么外部显示器也应该显示同样的权利?