This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:FPDlink III 分离器

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1361859/ds90ub960-q1-fpdlink-iii-splitter

器件型号:DS90UB960-Q1

您好、TI 专家。

我们希望使用能够在 FPDlink III 中连续无损地采集图像信号而不影响 ECU 图像采集(无需更改控制器的软件)的设备进行视频传输调试。

是否有这样的解决方案?

模拟信号复制?
解串器*1+串行器*2?
或其他选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、黄健

    在 FPD3系统的这种情况下、我们需要使用 UB960、并连接两个 UB953 (UB960的每个 CSI TX 端口各一个)。 UB960可配置为复制模式、从而复制从摄像头发送的 CSI 数据并发送至 ECU 和其他 ECU/PC、以便进行监控。

    如果您有任何问题、请在此处告诉我。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thomas:

    感谢您的回复。

    此解决方案是否需要修改 ECU 驱动器?
    此外、是否仍可以将反向通道透明地传输到传感器的 I2C?

    是否有任何模拟开关可实现类似功能?

    H.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.J.

    下游 ECU 接收数据的格式可能与串行器直接从 ECU 上行时相同。 需要谨慎操作、以确保 ECU 上的 SOC 仍然可以配置上游串行器和摄像头传感器。

    我们对 FPD-Link 器件使用了一个多路复用器、但不知道我们过去使用过任何分离器。

    HD3SS3411-Q1数据表、产品信息与支持| TI.com

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     托马斯·你好

    下图中的红色控制通道是否可以访问和配置传感器?

    953_1和960的配置是否也需要 ECU 的 SOC 才能完成(I2C 地址、视频流复制等的配置)?

    H.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.J.

    可以、如果 UB953的 I2C 总线连接到蓝色电路板上的 UB960、那么我们可以通过蓝色电路板上的本地 I2C 控制器或 ECU 上的 SOC 实现上游 UB953的配置。 系统级决策来确定这是如何配置的。

    对于从 ECU 到上游 SER 的直通:

    • ECU 目标器件0x30、alais 0x0A
    • 953_1向本地总线输出事务到0x30 (UB953_1和 UB953_2 strap 配置为0x32)
    • UB960配置为通过事务传输至0x30至 SER (串行别名和串行器地址可设置为0x30)
    • 事务通过读取/写入在串行器处终止

    如果您有任何问题、请在此处告诉我。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     托马斯·你好

    前面提到的两种方法是:

    1,ECU 中的 SOC 在蓝板上配置 UB960和 UB953、ECU 中的 SOC 软件需要修改;
    2,在蓝色电路板上添加 MCU 以配置 UB960和 UB953、但 ECU 中摄像头的配置(如 ISP 控制信号、诊断等)无法传输。
    我不确定我的理解是否正确。


    对于能够在不修改 ECU 软件的情况下分离视频流的解决方案,您有什么建议吗?

    H.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    托马斯今天很好,明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.J.

    对于上述解决方案2、我们应该能够配置 I2C 事务和其他诊断的直通、以便它们从上游摄像头传输到与 ECU 关联的下游解串器。 这样就可以拆分、而无需更新 ECU 软件。

    此致!

    托马斯