您好、TI 专家。
我们希望使用能够在 FPDlink III 中连续无损地采集图像信号而不影响 ECU 图像采集(无需更改控制器的软件)的设备进行视频传输调试。
是否有这样的解决方案?
模拟信号复制?
解串器*1+串行器*2?
或其他选项?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
我们希望使用能够在 FPDlink III 中连续无损地采集图像信号而不影响 ECU 图像采集(无需更改控制器的软件)的设备进行视频传输调试。
是否有这样的解决方案?
模拟信号复制?
解串器*1+串行器*2?
或其他选项?
谢谢!
您好、H.J.
下游 ECU 接收数据的格式可能与串行器直接从 ECU 上行时相同。 需要谨慎操作、以确保 ECU 上的 SOC 仍然可以配置上游串行器和摄像头传感器。
我们对 FPD-Link 器件使用了一个多路复用器、但不知道我们过去使用过任何分离器。
HD3SS3411-Q1数据表、产品信息与支持| TI.com
此致!
托马斯
您好、H.J.
可以、如果 UB953的 I2C 总线连接到蓝色电路板上的 UB960、那么我们可以通过蓝色电路板上的本地 I2C 控制器或 ECU 上的 SOC 实现上游 UB953的配置。 系统级决策来确定这是如何配置的。
对于从 ECU 到上游 SER 的直通:
如果您有任何问题、请在此处告诉我。
此致!
托马斯
托马斯·你好
前面提到的两种方法是:
1,ECU 中的 SOC 在蓝板上配置 UB960和 UB953、ECU 中的 SOC 软件需要修改;
2,在蓝色电路板上添加 MCU 以配置 UB960和 UB953、但 ECU 中摄像头的配置(如 ISP 控制信号、诊断等)无法传输。
我不确定我的理解是否正确。
对于能够在不修改 ECU 软件的情况下分离视频流的解决方案,您有什么建议吗?
H.J.