This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811-Q1:100 BASE-T1发送器输出压降

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363144/dp83tc811-q1-100-base-t1-transmitter-output-droop

器件型号:DP83TC811-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

我根据文档 snla276将 DP83TC811配置为测试模式1、但输出速度应为10BASE-T1。 是否可以为100BASE-T1提供 REG 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,  

    我们的 DP83TC811 PHY 只是一个100BASE-T1 PHY、它是一种单速 PHY、没有10BASE-T1功能。  

    此致、
    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     \

    DUT 输出为 MSI_TM1 (R2)

    R1和 R3是标准信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    我在 EVM 板上运行测试模式1、看到的周期为1.740us。 查看我们针对测试模式1的 PMA 合规性报告时、周期约为1.740us、且该测试通过了合规性测试。 您是否看到过通过合规性测试的问题或者您是否在问波形的周期?

    此致、

    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 周期 ,因为 Tektronix 标准 100Bast-T1周期为1.2us  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    我看到您已通过测试模式1、您是否可以参考此处显示信号验证的注释?

    此致、

    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我比较了 Tektronix 的标准信号、发现上面图片中显示的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,  

    我很难找到 Tektronix 标准显示100BASE-T1周期必须为1.2ns 的位置、我看到100BASE-T1标准表示压降必须至少为500ns。

    10BASE-T1标准在哪里显示1.740us?

    此致、
    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据100BASE-T1 (IEEE802.3bw)规范和测试标准、规范屏幕截图中给出了测试模式1的定义:因此、测试模式1的周期=>34+1/34-1符号~ 40+1/40-1符号、符号速率100BASE-T1为66.66 MHz = 15ns。 测试模式1的正确周期为(34*2) 15ns = 1.02 µs ~(402)* 15ns = 1.2 µs、处于 Tektronix 软件检查范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,

    感谢您分享屏幕截图、但我看到 N 的最小值应为34个符号、才能使符号周期大于500ns。 这是本文档中唯一硬性要求、也正是由于此要求的 PHY 在1.740ns 的周期内通过测试模式1合规性测试的原因。  

    此致、

    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试将数据写入寄存器0x0497以更改周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,  

    您的设置中当前设置的0x0497是什么?

    此致、

    阿瓦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在将0x0497设置为0x0130后获得了 Tektronix PASS 结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kung,  

    我很高兴。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、

    阿瓦塔